This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:VBUS 短路测试后的引脚阻抗变化

Guru**** 2929120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946007/tpd6s300a-pin-impedance-change-after-short-to-vbus-test

器件型号:TPD6S300A

您好!

 

我们将执行 VBUS 短路测试,测试步骤如下。

  1. 测量从开始端到 GND 的 Type-C 连接器上每个引脚的阻抗。
  2. 通过具有有效 PD 协议的分线板将 PD 适配器连接到此 Type-C 端口。
  3. 利用分线板、我们可以将 VBUS 逐一短接到这些引脚。
  4. 执行 VBUS 短路测试后、移除 PD 适配器。
  5. 与步骤1的结果相比、测量 Type-C 连接器上每个引脚到 GND 的阻抗。

我们发现阻抗@ CC2 (引脚 B5)从~400kohm 更改为~50kOhm,而其他引脚没有明显变化。 由于 CC2直接连接到 TPD6S300A,因此我们想知道此阻抗值@ 40kOhm 是否是 TPD6S300A 的正常值。

 

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    您是否在电池电量耗尽的情况下进行测试? 我想知道电池电量耗尽时的电阻是否会影响阻抗的变化。 在此测试期间、我不会期望该引脚的阻抗发生变化。 您还可以检查 FLT 是否处于活动状态吗?

    此致、

    Emma