This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:Analog LaunchPad 中检测错误

Guru**** 2588715 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939420/ds90ub929-q1evm-wrong-detection-in-analog-launchpad

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

我们有两个 DS90UB929-Q1EVM。

第一块电路板在运行和模拟 LaunchPad 连接方面没有问题。

 尽管选择了 DS90UB929配置文件、但大多数时间都检测到 DS90UB925的第二块板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    很抱歉您遇到了此问题。 能否帮助您仔细检查 S1 DIP 开关设置? 默认设置为设置0x18 I2C 地址。 完成检查后、请以管理员模式再次运行 ALP。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    下周我将检查 S1 DIP 设置。

    Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    当然。 如果您有任何更新、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron。

    今天我已经检查了开关设置。 所有这些器件都具有默认设置、但运行仍然不稳定。 点击929个板后、LaunchPad 等待很长时间、有时检测925、有时检测929个板。