请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DV642 大家好、
M、y 客户希望使用 TS3DV642来解复用 LVDS 显示信号。
它们有4个 LVDS 数据通道和一个差动时钟。
AUX 引脚(SCL/SDA)是否是高速兼容的、以便它们可以将这些信号用于时钟?
此致、
Marion
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Marion
是的、 您可以使用 TS3DV642上的 SCL_A_B / SDA _A_B 和 HPD_A_B / CEC_A_B 信号路径 作为 通用 LVDS 信号切换。 这些路径与器件中的其他信号路径不相同、但标记不同、以匹配 HDMI 应用中使用的信号。
谢谢
David