This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:在输出模式下需要开漏选项、在输入模式下需要可选的内部上拉电阻器?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, TCA6424A, TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941193/tca6424a-needs-open-drain-option-in-output-mode-and-optional-internal-pullup-resistors-in-input-mode

器件型号:TCA6424A
主题中讨论的其他器件:TCA8418TCA8418E

大家好、看起来现代 GPIO 扩展器(如 TCA8418和 TCA8418E)可以在输出模式下运行开漏、并且在输入模式下具有(可选)内部上拉电阻器和去抖(施密特触发)电路。  我需要在相对较小的空间内增加24个 I/O (而且、我的电路板房子无法很好地处理 DSBGA)。  遗憾的是,TI 的24路 I/O 产品 TCA6424A 缺少这些宝贵的功能(请参阅 TCA6424A 数据表的图29注释 D),这意味着当连接到其他 IC 上的开漏输出时,它将需要一整组外部电阻器。  (NXP 的 PCAL6524与 TCA6424A 占用的空间相同,在这方面似乎装备得更好...)  我们是否有可能 很快看到 TI 推出的具有此类功能的升级版32引脚 UQFN GPIO 扩展器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    我们已经看到一些对您提到的功能的请求、并且此反馈已作为可能的未来器件(tcal 系列)发送给我们的营销和新产品开发团队、但我无法评论近期是否可能出现这种情况。

    目前、我还不知道这类器件的任何开发情况、尽管存在这种可能性。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby,好的,我会围绕 NXP 的 PCAL6524构建我当前版本的主板,希望  在接下来的一段时间里,TI 提供类似的24 I/O 32引脚 UQFN 扩展器,用于修订版2。。。。

    谢谢、- Tom