This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:新电路板组的行为有所不同、赢得了#39;t LINK。

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945857/dp83td510e-evm-new-set-of-boards-behaves-differently-and-won-t-link

器件型号:DP83TD510E-EVM

我购买 了一套 DP83TD510E-EVM 板。  我可以让它们作为主/从器件运行、并支持单对通信。  我订购了四个附加电路板、并以完全相同的方式对其进行设置(跳线、电源、它们之间的单对)、但它们不会连接。  这些电路板看起来相同、但装在不同的盒子中、它们的 LED 都比提供的原来的4 I 要亮得多。  考虑到两组电路板的不同封装和 LED 强度、这两组电路板是否会有所不同?  它们的运行肯定会有差异。

-Wayne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    来自 B 级的电路板是否能够与 B 级的其他电路板连接? 在尝试从订单 A 和订单 B 获取电路板之间的链接时、是否只有问题?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我没有尝试将 B 订单中的电路板与 A 订单中的电路板连接 起来。我将尝试进行此操作并返回报告。

    韦恩