This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:GND 电平问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939871/sn65hvd73-gnd-level-issue

器件型号:SN65HVD73

您好,

客户使用 SN65HVD73将全双工模式更改为半双工模式、但输出信号始终具有0.68v 的高电平、这是什么原因?

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    这是在差分输出线之一(Y 还是 Z)上测量的吗?  如果是、它看起来对我来说是预期的电压。  输出不会轨到轨摆动。  由于驱动器的输出电阻及其内部反极性阻断电路、VOH 相对于 VCC 和 VOL 相对于 GND 存在一些压降。  您可以在数据表的图1中看到 VOH/VOL 预计如何随输出负载电流的变化而变化。  请告知我们这是否不清楚或您是否有其他问题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的帮助和回复。