This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS50PCI402:回波损耗

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945878/ds50pci402-return-loss

器件型号:DS50PCI402

尊敬的技术支持团队:

根据数据表、RLRX-DIFF 和 RLRX-CM 等回波损耗规格显示负 dB (-21dB、-20dB、-11.5dB)。

我认为回波损耗显示为正 dB。 如果-dB 是正确的、您能否告知我计算回波损耗(-dB)的原始公式?

此致

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此数据直接来自 使用网络分析器进行的测量,而不是来自任何公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    负回波损耗越大、意味着反射越少或向负载传输的信号越多。 因此、您希望回波损耗为负值。  

    为了测量这一点、首先使用目标负载阻抗进行校准、然后测试 DUT。

    此致、Nasser