This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:用于 Linux 的固件闪存器。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939893/tusb9261-firmware-flasher-for-linux

器件型号:TUSB9261

您好!
是否有任何用于 Linux 的闪存应用程序? 还是其他任何权变措施、以便我可以在 Linux 操作系统中刷写 TUSB9261的固件?

此外、我在 TUSB9261的网站上下载了"slrc416m"固件文件。 该文件没有任何.hex 或.bin 扩展名。 此文件的类型是什么?

此致、
Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送软件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。 请注意、此软件按原样提供、支持非常有限。  

    "sllc416m"文件是一个安装程序、用于将.bin 和.hex 文件放置在所需的文件夹中、该文件夹位于指定的路径下、默认路径如下(windows)所示:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TUSB926x Firmware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、
    感谢您的回答。
    期待与您建立联系。 请发送请求。

    此致、
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 DM 发送的软件。