This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:对于 SATA3应用、建议使用 DS100MB203或 DS100MB201?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS100MB201, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945714/ds100mb203-which-is-recommended-ds100mb203-or-ds100mb201-for-sata3-application

器件型号:DS100MB203
主题中讨论的其他器件: DS100MB201DS125MB203

大家好、

对于 SATA3应用、建议使用哪种 DS100MB203或 DS100MB201?
DS100MB201的价格似乎低于 DS100MB203。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    客户应用已将 DS125MB203器件用于 SATA3。 建议使用 MB203。 与 MB201相比、该器件具有更高的线性度。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    非常感谢您的支持。
    我建议使用 MB203。

    此致、
    雅丽塔