请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 我对 DP 83869 HM 上的自举引脚设置有疑问。
参考数据表"9.5编程"、通过在自举引脚上连接一个外部电阻器、它被设定为[SGMII to Copper Mode]+[Auto-Negotiation、已通告1000/100速率]、但是1000 base 的速度不可用、并且它被限制为100 base。
是否有任何可能的因素?
IC 的内部寄存器设置保持为默认值。
■设置自举引脚
μ・功能模式设置:SGMII 至铜线
・铜缆以太网搭接:自协商、通告1000/100、自动 MDI-X
μ・功能模式设置:SGMII 至铜线
・铜缆以太网搭接:自协商、通告1000/100、自动 MDI-X
■评估环境
PC -(以太网电缆)- DP83869HM - SGMII (同轴)- DP83869HM -(以太网电缆)- PC
PC -(以太网电缆)- DP83869HM - SGMII (同轴)- DP83869HM -(以太网电缆)- PC
顺便提一下、数据表和应用报告[SNLA 318]之间的铜缆以太网自举设置不同、因此我们检查了这两个设置、但都限制为100 Base。