This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:了解 DP 83869 HM 1000 BASE-T 操作

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941021/dp83869hm-understanding-dp-83869-hm-1000-base-t-operations

器件型号:DP83869HM
我对 DP 83869 HM 上的自举引脚设置有疑问。
参考数据表"9.5编程"、通过在自举引脚上连接一个外部电阻器、它被设定为[SGMII to Copper Mode]+[Auto-Negotiation、已通告1000/100速率]、但是1000 base 的速度不可用、并且它被限制为100 base。
是否有任何可能的因素?
IC 的内部寄存器设置保持为默认值。
■设置自举引脚
μ・功能模式设置:SGMII 至铜线
・铜缆以太网搭接:自协商、通告1000/100、自动 MDI-X
■评估环境
PC -(以太网电缆)- DP83869HM - SGMII (同轴)- DP83869HM -(以太网电缆)- PC
顺便提一下、数据表和应用报告[SNLA 318]之间的铜缆以太网自举设置不同、因此我们检查了这两个设置、但都限制为100 Base。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您能否提供三个功能模式自举引脚以及三个铜缆以太网自举引脚的自举设置原理图? 还请提供寄存器0x0000-0x001F 的寄存器信息。 我特别感兴趣的是寄存器0x0009是否显示了所宣传的1000Base-X 功能。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好。请在下面回答。
    ■三功能模式自举:SGMII 至 Copper
    JTAG _ TDO/GPIO _ 1 = 0 (Rhi =开路、Rlo = 2.49k)
    RX _ D3 = 1 (Rhi = 2.49k、Rlo =开路)
    RX _ D2 = 1 (Rhi = 2.49k、Rlo =开路)
    ■3个铜缆以太网连接:自协商,1000/100
    Turnpat1 (数据表参考)
    LED _ 0 = 0 (Rhi =开路、Rlo = 2.49k)
    LED _ 1 = 1 (Rhi = 2.49k、Rlo =开路)
    LED _ 2 = 0 (Rhi =开路、Rlo = 2.49k)
    Turnpat2 (应用报告参考)
    LED _ 0 = 0 (Rhi =开路、Rlo = 2.49k)
    LED _ 1 = 0 (Rhi =开路、Rlo = 2.49k)
    LED _ 2 = 1 (Rhi = 2.49k、Rlo =开路)
    ※Turnpat1和 patTurn2均限制为100基座。
    μ■寄存器0x0000 - 0x001F
    默认值(出厂默认值)。  我不是在对寄存器进行写入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我将研究数据表和应用手册之间的差异。  

    当您不对任何寄存器进行编程时、自举配置会根据您设计的设置将值加载到寄存器中。 请包含0x00-0x1F 的寄存器值、以查看它们是否与预期的设置相匹配。

    此致、
    Justin