This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:添加了一些要求

Guru**** 2534620 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940575/ds280df810-some-added-quextions

器件型号:DS280DF810

您好!

非常感谢您的回复。 我还有其他几个问题、如下所示。

1、重定时器不会终止 FEC、即使 CDR 处于禁用状态?

2.如果 CDR 被禁用、输出抖动将增加多少?

3.您能否帮助确认串行器/解串器速率和设计、因为可以支持附件? (26.5625Gbps\25.78125Gbps\10.3125Gbps\1.25Gbps)

4.对于与交换机的连接,数据应同时发送到两台交换机,并选择其中一台交换机进行接收。 它支持吗?

最大传播延迟是多少?

非常感谢!e2e.ti.com/.../5633.Design-with-DS280DF810.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、重定时器不会终止 FEC、即使 CDR 处于禁用状态?

    正确

    2.如果 CDR 被禁用、输出抖动将增加多少?

    启用 CDR 与旁路模式下的确切抖动增加量取决于多个变量、包括数据速率和输入抖动分解。  CDR 旁路模式在较高数据速率(>20Gbps)下的抖动可能 接近启用 CDR 时的抖动的两倍   

    3.您能否帮助确认串行器/解串器速率和设计、因为可以支持附件? (26.5625Gbps\25.78125Gbps\10.3125Gbps\1.25Gbps)

    从上面的列表中可以看出、除1.25Gbps 外、所有速率都在重定时模式下受支持。 用户可以将重定时器设置为 CDR 旁路模式、以1.25Gbps 的速率运行。

    4.对于与交换机的连接,数据应同时发送到两台交换机,并选择其中一台交换机进行接收。 它支持吗?

    是的、我认为是这样。 DS280DF810重定时器在每个通道对上实现了一个2x2交叉点、支持扇出、通道交叉和2:1开关。

    最大传播延迟是多少

    此图位于产品数据表上。 请从 TI.com DS280DF810产品页面下载

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 罗德里戈·纳塔尔、

    非常感谢。 您的回答非常重要、已解决了我们大多数人的问题。

    但 对于传播延迟、仅计算典型值。 我们希望获得1588要求的最大值。

    方友祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我们的设计分析、相对于典型值、整个过程电压和温度范围内传播延迟的最坏情况变化为+/- 20%。 因此、对于25.78125Gbps 、最大传播延迟为 1.2*(3.5*+145)= 336.88ps

    参数

    测试条件

    最小          典型值          最大值

    和功能

     

    TD

    通过通道的输入到输出延迟(传播延迟)

    无交叉点;CDR 处于启用和锁定状态。

    3.5UI + 125ps

     

    电源

     

    TD

    通过通道的输入到输出延迟(传播延迟)

    交叉点启用;CDR 启用并锁定。

    3.5UI + 145ps

     

    电源

     

    TD

    通过通道的输入到输出延迟(传播延迟)

    无交叉点;CDR 处于原始模式。

     

    < 145.

     

    电源

    因此、

    Rodrigo Natal