This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55110A:它是否与 SN65HVD33兼容?

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55110A, SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941263/sn55110a-is-it-compatible-with-sn65hvd33

器件型号:SN55110A
主题中讨论的其他器件: SN65HVD33

您好!  

你好。 我希望你们做得好。  

我们的客户想知道 SN55110A 是否与 SN65HVD33兼容? 我知道建议将110A 与107A 配对。 但是、它们需要在整个电路中保持差分配对。 他们正在尝试确定 SN55110A 是恒流输出是否可以直接与 SN65HVD33搭配使用。  

我希望你能帮助澄清这一问题。 感谢您的友好支持。  


此致、  

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    有可能。 SN55110A 的负载是多少? 该器件 具有差分开漏。 如果生成 的输出差分电压(如数据表中的图5) 在 SN65HVD33 (振幅和共模)的技术规格范围内、则通信应该正常。

    此致、

    Hao