This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30:我在2引脚上连接了10k 欧姆电阻?(Rx)、我是否需要在3引脚(Tx)上连接下拉电阻器?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940937/sn65hvd30-i-have-connected-to-10k-ohms-in-2-pin-rx-and-can-i-need-to-connect-pull-down-resistor-on-3-pin-tx

器件型号:SN65HVD30
主题中讨论的其他器件:SN65HVD33

您好!

我使用的是 RS-485 SN65HvD33 D 封装8引脚 IC、我已将 TR&D 引脚连接到处理器、但由于我使用的是 D 封装8英寸 IC、我没有连接 DE&R 引脚

我已在2引脚(Rx)中连接10k 欧姆电阻、是否需要在3引脚(Tx)上连接下拉电阻器?

请参考下面的原理图、是否正确?

我是否需要 将上拉和下拉电阻器连接到此封装? 和 D 封装8引脚 IC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.4节指出、D 输入已经有一个125 kΩ 下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考上面的原理图、是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要另一个下拉电阻器。