This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:关于 TPS65988和 TPS65988DJ 之间的差异

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJ, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945885/tps65988-about-difference-between-tps65988-and-tps65988dj

器件型号:TPS65988

大家好、

 

我们想知道 TPS65988和 TPS65988DJ 之间的区别。

我们在以下条件下使用 USB PD。

您能告诉我们推荐的器件吗?

 

[条件]

-USB2.0 x 2端口

-20V/5A (最大值)

-灌电流和拉电流

应用程序不是 PC 和 Thunderbolt (因此是消费类应用程序)

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    在本例中、我推荐使用 TPS65988。 建议将 TPS6598DJ 用于 PC/笔记本电脑或 Thunderbolt 参考设计。  

    此处讨论了两者之间的差异:    

    此致、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma-San:

    感谢您的快速回复和信息。

    此致、

    隐藏