This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410-EP:EMI 问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP410-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940482/tfp410-ep-emi-issue

器件型号:TFP410-EP
主题中讨论的其他器件:TFP410

前面的主题"TFP410 EMI 问题(辐射发射高达1GHz)"显示已解决、但我找不到解决方案。  Diego Cortes 对该主题的回复说、该帖子正在处理中: https://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/int-high_speed_interface/f/140/t/447988。  但是、此链接不再处于活动状态。  是否有人可以向我提供此问题的正确/更新链接?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    该链接指向 TI 外部人员无法访问的内部论坛。 唯一的答复如下:

    没有其他回复。

    您是否遇到过类似问题?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    是的、我遇到了类似的问题。  我们有以下问题:

    1. 是否有任何类似的器件(引脚兼容或其他)会降低 EMI 水平?  我们运行的 DVI 接口的源时钟频率为28.9MHz。
    2. 对于如何处理与此器件(或一般 DVI 接口)相关的 EMI 问题、TI 是否有任何建议?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很抱歉耽误你的时间。

    唯一引脚兼容的器件是 TFP410、但我希望 EMI 性能相同。  

    2.我建议您首先关注 PCB 布局并确保遵循正确的布局准则: https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-138-01-00-00-10-65-80/Texas-Instruments-HDMI-Design-Guide.pdf 

    您还可以尝试使用器件的低摆幅模式。 此外、DVI/HDMI 共模扼流圈可用于 DVI 通道上、而小阻尼电阻器可放置在并行接口上以降低边沿速度。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息  DVI 输出会发出 EMI。  我不知道并行接口(TFP410-EP 输入)上的 EMI 是否会影响 TFP410-EP DVI 输出、但我们将对此进行研究。

    我查看了数据表、发现 RTFADJ 会影响输出电压摆幅。  根据数据表(绝对最大额定值)、它可以在300欧姆和开路之间进行调节。  我们目前已将其设置为510欧姆、以符合 DVI 标准。  TI 能否提供一个表格来显示电压开关如何随 RTFADJ 变化?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    TFP410数据表中的图6显示了 Rtfadj 和 Vswing 之间的关系。 我希望 TFP410-EP 也是如此。

    此致、

    I.K.