请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 您好!
根据数据表、我认为 PPHV 可用作"来源"(我参考"图10-2)。 " 10.1.1 USB-PD 电源应用设计注意事项"中电池充电器(BQ)的拉电流和灌电流配置。)
但是、绝对最大值和"IPP_hv"仅定义"灌电流"。
(IPP_hv 定义为"VBUS_IN 至 PPHV"。 我理解这意味着"灌电流"模式。)
问题1. 我对"PPH"可用作"来源"的理解是否正确? (由于"VBUS_IN"在"TPS25750D 引脚功能"上被定义为仅"输入"、我问。)
问题2. 如果问题1的答案是肯定的、您能告诉我拉电流能力吗?
BR、