This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:支持3G SDI A 级和 B 级

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939556/lmh0397-3g-sdi-level-a-and-level-b-support

器件型号:LMH0397

您好!

我将 LMH0397RTVT 用于3G SDI 输入设计。 3G SDI 具有 A 级和 B 级信号映射。 请告诉我 IC 是否支持相同的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    是 LMH0397确实支持 A 级(3G 数据流)和 B 级(复用两个1.5G 数据流)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A 级和 B 级是否需要进行任何原理图或设计更改。我不知道如何完成从 A 级到 B 级的转换。 在设计此电缆驱动器时是否需要注意任何事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    均衡器和电缆驱动器两侧的 A 级和 B 级原理图相同。 这两个级别的视频帧结构不同。  

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 是如何处理 A 级和 B 级的。它是通过 I2C 还是任何寄存器位更改来处理的。

    IC 将如何了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    LMH0397不知道器件中是否有 A 级或 B 级。 LMH0397清除抖动并执行75欧姆至100欧姆的转换、反之亦然。 LMH0397不会对通过器件的视频帧进行编码或解码。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 A 级和 B 级不依赖于 IC、您能告诉我具体的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    它来自驱动 LMH0397器件的 FPGA 或视频处理器。 请注意 LMH0397数据表的图20。

    此致、Nasser