This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:正向通道工作、但解串器的 I2C 控制不工作

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945410/ds92lx1621-forward-channel-working-but-i2c-control-of-deserialize-not-working

器件型号:DS92LX1621

我们有一个显示配置、两侧都将 CAD 设置为0V。  

所有的正向数据都在工作、显示屏亮起、我们可以在 地址 x58处对串行器进行寻址。 我们可以读取和写入串行器寄存器。

但是、我们无法检测地址 X60处的解串器、也无法检测总线上的任何其他地址。 (除 x58之外的所有 NAK)

我们已经设置了从器件 ID、并尝试了该 ID、但 在解串器的 I2C 上未检测到任何活动。

这是 串行器上的寄存器  

B0 00 20 F1 80 40 c0 48 00 01 00 05 13 03
03 03 03 03 00

 串行器上的 M/S 为3.3V、 解串器 上的 M/S 为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    请尝试在 串行器寄存器3位3中启用 I2C 直通。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 现在、我可以与 解串器通信、但是、我每1到5秒会收到一次 CRC 错误 我已经尝试了很多 EQ 设置、以使这些设置消失。  

    现在、我的"电缆"是 CAT5e 电缆的双绞线(蓝色对)。 长度约为18英寸。

    任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我们建议使用屏蔽双绞线电缆。 通常、CAT5是非屏蔽的、可能会引入更多噪声。

    请查看数据表中有关传输介质和 PCB 布局的部分。  

    在评估通道时、我们还需要考虑 PCB 布局和电缆组合中的连接器类型。

    此致、

    蔡夏利