请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1042G-Q1 您好,
我们已将 TCAN1042G 连接到 RH850P1L-C micro.Micro 运行在 AUTOSAR 代码上。我们将 TX、Rx、Stdby 引脚连接到 micro CAN TX、RX、dio 引脚、并为收发器提供适当的电源。
待机引脚设为低电平、使收发器在自动加载应用中进入工作模式。
是否需要任何必要的初始化。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们已将 TCAN1042G 连接到 RH850P1L-C micro.Micro 运行在 AUTOSAR 代码上。我们将 TX、Rx、Stdby 引脚连接到 micro CAN TX、RX、dio 引脚、并为收发器提供适当的电源。
待机引脚设为低电平、使收发器在自动加载应用中进入工作模式。
是否需要任何必要的初始化。