This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:关于未用于 INTx

Guru**** 2895470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945430/tca9544a-about-unused-for-intx

器件型号:TCA9544A

您好、E2E、

对于未使用的 INTx 引脚、数据表显示"如果未使用、中断输入必须连接到 VCC。"
连接到 VCC 时、INTx 始终为高电平、我认为中断将继续发生。
这是正确的信息吗?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    如果 INTx 引脚中的任何一个(仅一个)被驱动为低电平、主 INT 将置为低电平。 如果将所有 INTx 引脚连接到高电平、则主 INT 永远不会将低电平置为有效。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    是否在数据表中列出?

    什么是"主 INT"?

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1节说明了"四个低电平有效中断输入"。

    INTx 引脚名称上的条形指示低电平有效信号。

    第5节中的引脚说明显示"低电平有效中断输入"。

    表2中的脚注(1)具有误导性、因为它描述了控制寄存器中与引脚名称相同但极性相反的位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >> 表2中的脚注(1)具有误导性、因为它描述了控制寄存器中与引脚名称相同但极性相反的位。

    感谢您的回答!

    ACGUY