This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:单通道应用支持1920x1080分辨率

Guru**** 2766445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940959/sn65dsi86-single-channel-application-support-1920x1080-resolution

器件型号:SN65DSI86

各位专家、您好!

我们是否可以知道 SN65DSI86在单通道应用中是否可以支持1920x1080分辨率? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann Lien

    假设像素时钟= 148.5MHz、则为24bpp  

    流位速率= 148.5 * 24 = 3.564Gbps

    最小 DSI 时钟=流位速率/(2 * DSI 通道)  

    最大 DSI 时钟频率为750MHz。 因此、您需要4个 DSI 通道、以不违反750MHz 要求。

    谢谢

    David