This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:DoesDS125MB203支持 SAS3?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, SN65LVCP1414, SN65LVCP114, DS125BR111, DS160PR410, DS125BR800A, DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945228/ds125mb203-doesds125mb203-support-sas3

器件型号:DS125MB203
主题中讨论的其他器件: SN65LVCP1414、 SN65LVCP114、 DS125BR111、 DS160PR410、 DS125BR800A、 DS125BR820

大家好、

请就以下问题向我提供建议:

问题:  DS125MB203是否支持 SAS3 (12Gbps)?

数据表显示该器件支持 SAS2/SATA3 (6Gbps)。

相比之下、该器件支持高达12.5Gbps 的数据速率信号。

我想知道它是否支持 SAS3。

Mita

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    很高兴听到您的声音。

    SAS3或 KR 应用等应用需要 RX-TX 培训和自动协商。 为了实现这些目的、与 NRZ 类型的器件相比、器件需要提供透明度并表现为模拟缓冲器。 对于 SAS3应用、我们建议使用以下器件(线性度顺序):DS160PR410、DS125BR820、 DS125BR111、 DS125BR800A、SN65LVCP1414、 和 SN65LVCP114。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    感谢您的回答。

    Mita