This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:建议在引脚上更换高温电阻(-40至105°C 以上)引脚时出现问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941138/tpd2e001-trouble-recommend-high-temperature-resistance-above--40-to-105-c-pin-to-pin-replacement

器件型号:TPD2E001

设计

对于 TPD2E001DRLR、

故障建议在引脚上更换高温电阻(-40至105°C 以上)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD2E2U06DRLR 可用作 TPD2E001DRLR 的 P2P 替代产品。 其工作温度范围为-40至125 C  

    此致、

    Matt Smith