This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:使用 USB-2-MDIO 时、读取周期上的 MDIO 计时无效

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940891/dp83tc811evm-invalid-mdio-clocking-on-read-cycles-with-usb-2-mdio

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

大家好、

我正在研发一个 MDIO 协议解码器、将其集成到 Keysight 示波器中。 我将此 EVM 作为 DUT 样本、并观察在读取事务(使用 USB-2-MDIO 实用程序)时 MDC 信号行为是否不兼容。 对于一个基本的读取事务、应该有64个 MDC 上升沿、但是只有63个。  

我粘贴了下面的示例截图。 请注意、脉冲计数测量仅显示63个脉冲。 另请注意、数据包地址和命令部分的时钟占空比变化约为15位。 如果放大得足够近、则设置和保持规则从该点开始不再有效、数据边沿与时钟边沿重合。 我已经输入了第二个屏幕截图、其中显示了32位前导码之后出现的时钟、书签显示了时钟发生错误的位置。

有人报告过这种情况吗? 是否有人关心我的工作以解决问题? 如果这个 DUT 提供了一个很好的协议示例、我会在我们的应用手册中将其用作示例。

谢谢您、

Scott Ferguson
Keysight Technologies
sferguson@keysight.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    很遗憾、我无法看到您上传的图像。 是否可以重试或作为附件添加? 我们一定会研究这个问题。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin -

    感谢您的快速响应。 在等待问题获得批准时、我在论坛中搜索并发现了更新的固件版本。 我使用的是一个名为 MSP430-USB2MDIO-CDC_v2.TXT 的软件。 我在网站上查找了固件、但未找到

    搜索论坛。 我找到并尝试了 MSP430-USB 转 MDIO-UNIVER-v2.4.x、它解决了时钟问题。

    我将随附一张协议解码开始的图片、以供参考。 现在我需要在第22和47条中找到所有寄存器的定义、以便进一步解码数据。 我想我需要802.3规范。

    感谢您的帮助、

    Scott