This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:可以用于 SATA 吗?

Guru**** 2929430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940401/ds160pr410-is-it-okay-to-use-for-sata

器件型号:DS160PR410

您好!

是否可以将 DS160PR410同时用于 PCIe 第4代和 SATA 应用?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    是 PR410也可用于 SATA 和 SAS 应用。 PR410本质上是一款具有极低延迟和 RX 检测功能的线性转接驱动器、可根据需要进行检测。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Nasser!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    老虎