This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C363B:偏斜与温度间的关系

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C363B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940936/ds90c363b-skew-versus-temperature

器件型号:DS90C363B

您好、E2E、

我尝试了解 DS90C363B 的差分输出偏斜(数据与时钟)在温度范围内的变化情况

例如、在第4页的数据表中、时序表显示了对于65MHz 时钟、时钟到数据输出偏斜为-0.20至+0.20ns。

我的偏斜预算很小,只能在大约35摄氏度的温度下工作,所以我想知道我是否可以“预期”更少的偏斜

通过查看其他 LVDS 器件的数据表、我很快发现似乎没有一致的行为.....  (即,对于某些部件,偏斜随温度增加,而对于其它部件,偏斜会减少...... 而其他器件在环境条件下的偏斜仍然最差)。

如果您能分享任何经验、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有适用于此器件的这种数据表-唯一可用的数据是数据表中有关偏差性能的数据、但该参数预计在器件的整个温度范围内处于+/-0.2ns 范围内

    此致、

    Casey