This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:如何使用模拟 LaunchPad (ALP)通过 PC 配置 DS90UB960-Q1EVM?

Guru**** 2387630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM, ALP, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939895/ds90ub960-q1evm-how-to-use-analog-launchpad-alp-to-configuration-ds90ub960-q1evm-through-pc

器件型号:DS90UB960-Q1EVM

下图1是 ALP 工具、根据用户指南、它可以选择正确的配置文件进行配置、但在默认版本中找不到 DS90UB960-Q1EVM 的配置文件、因此我将配置文件更新为最新版本、找到960配置文件、但它不起作用...

如何使用 Analog LaunchPad (ALP)通过 PC 配置 DS90UB960-Q1EVM?   或者  如何使用 USB2ANY 接口适配器  通过 PC 配置 DS90UB960-Q1EVM?

我想知道它的连接。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我看不到你的照片,fyi。 我不确定原因、但它未正确呈现。  

    您是否有 USB2ANY 适配器? 如果是、您将需要 USB2ANY Explorer 软件。 将其插入迷你 USB 端口并将其连接到您的 PC。 您可能需要刷写电路板。 那么、继续并执行该步骤。 然后打开 ALP、查看您是否可以立即与960通信。 通常、如果您刷写了器件并上拉了 ALP、并且屏幕保持冻结、则表明电路板没有功率/不足。 您可以检查您使用的12V 电压是否仍然为12V  


    谢谢、  
    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sally

    我有一个 USB2ANY 适配器、步骤与您提到的相同、但我无法将固件更新到最新版本。

    我只连接 PC 和 USB2ANY 适配器、适配器是否需要连接任何器件?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否遵循了屏幕截图中提示的说明? 您只需要 USB2ANY、USB 电缆和一些引脚即可连接 SDA/SCL/GND 线。 您是否正确连接了这些设备?


    谢谢、  

    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    连接如下图所示。 是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    看起来不错。 在第一个映像中、系统会提示您更新固件-您是否按照步骤操作? 在第二个映像中、看起来固件未正确更新。 尝试在不连接 SDA/SCL/GND 线的情况下更新固件、然后在连接 ALP 时连接这些线。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sally

    我已成功更新固件、并将 SDA/SCL/GND 连接到 DS90UB960-Q1EVM、但无法检测到器件、且更新固件后其状态 LED 熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将研究为什么 USB2ANY 会出现这种情况。 在此之前、您实际上可以将电缆直接连接到我们的 EVM 板。 我已突出显示了红色圆圈的位置、以指示它的插入位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sally

    我将电缆直接连接到960 EVM 板、然后打开 ALP GUI 工具、连接硬件、但我可以看到任何器件、它是否正常?
    请参考下图。

     

    然后按 USB2ANY/Aardvark Setup、但不会发生任何情况。

     

    当我启用演示模式时、硬件未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    如果我们可以致电、我认为这可能很快。 您可以联系我的电子邮件 s-cheung@ti.com 吗? 我们可以找到一个对我们两个人都有用的呼叫时间、我可以向您介绍这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sally

    我只需更换另一台电脑,然后重试,它就可以工作了。。 我仍在学习原因。

    感谢您的大力支持、如果有任何问题、我将与您联系。