This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:无法使 DP83867IRPAPT 以1GB 的容量通过以太网认证

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937989/dp83867ir-trouble-getting-the-dp83867irpapt-to-pass-ethernet-certification-at-1gb

器件型号:DP83867IR

大家好、

客户在让 DP83867IRPAPT 以1GB 的容量通过以太网认证时遇到问题。 他们测试了多个批次代码中的多个芯片、也是唯一通过认证测试的芯片、并通过寄存器更改了输出、这是他们从评估板上移除并焊接到电路板上的芯片。
所有芯片都能正常工作、但在1GB 时无法通过认证

此外、它们会写入寄存器并回读写入的内容、但输出不会改变。

如果您对客户有任何疑问、请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您何时进行认证? 您是指 IEEE 合规性? 它们到底发生了什么故障?

    您能否分享他们对寄存器的读取和写入过程?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    非常感谢您的响应以及您在此主题中的支持。
    与我们的客户讨论此问题后、他会将以下文档发送给我、供您参考其测试:
    e2e.ti.com/.../ETH-PHY.docx

    请告诉我您的意见。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    它看起来是针对 IEEE 合规性的。 它们正在通过峰值电压测试。  

    您能否分享原理图、了解他们实际获得的结果? 它们不共享测量的峰值电压。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    我收到了我们客户的最新消息。
    有关原理图和测试结果、请参见下图和文档:

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_DP83867IR-Peak-failure.pdf

    请告诉我您的意见。  

    此致、

    Jonathan Geronga
    德州仪器客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    是否可以共享 PDF 的原理图? 由于质量的原因、在该图像上很难读取组件及其值。

    非常感谢

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    感谢您的回答。

    我通过电子邮件向您发送客户原理图的 PDF 副本、因为它包含一些机密信息。

    期待您在查看 PDF 后的回复。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    非常感谢您通过电子邮件共享原理图。 我将很快进行回顾、并在周二结束前回复您。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    在您的电子邮件中、我只能看到测试结果 unfortunately..ca、您请再次发送包含原理图的电子邮件? 我在收件箱中只看到一个 pdf。  

    此外、对于峰值电压故障、似乎提出了类似的 e2e 问题。 您能否查看这是否是您的客户确认并测试过的内容?