This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:有关 DS90UB926-Q1的布局

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940708/ds90ub926q-q1-layout-about-ds90ub926-q1

器件型号:DS90UB926Q-Q1

大家好、

我对 DS90UB926-Q1在 LVDS 输入和 LCD 显示屏之间的位置有疑问。 客户电路板窄长、他们想让926靠近哪一侧? 我认为它应该靠近 LCD 显示屏、对吧?

另一个 question.below 是客户布局草案、客户希望将电容放在芯片的同一层上、是否建议使用以下布局?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    FPD-Link 信号的频率将高于 RGB 数据、因此通常情况下、926最好靠近 FPD-Link 连接器。 此答案可能会有所不同、具体取决于 RGB 数据传输到显示屏的时间以及 FPD-Link 电缆的长度。

    此致、

    Michael W.