This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:TD/RD/SD 的电气特性

Guru**** 2934830 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939329/dp83640-the-electrical-characteristic-of-td-rd-sd

器件型号:DP83640

大家好、

  

   客户希望了解 引脚 TD/RD/SD 的电气特性。

   数据表中似乎未指定这些参数。

    您愿意提供帮助吗?

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       很抱歉出现抖动。 我们是否有关于这些输入引脚的 Vin cm、Vin diff 和其他电气特性规格等信息?

       您会给您建议吗?

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    引脚 TD/RD 是以太网引脚、具有符合100BT 和10BT IEEE 标准的电气规格。这些引脚的输入电压 cm 和输入电压差没有规格。

    引脚 SD 是单端 CMOS 输出、也没有 Vin cm、Vin 差分规格。 有关其他规格(VIOH/VOL 等)、请参阅 IO 规格的数据表。

    让我们知道客户是否在寻找这些引脚的特定用例、我们可以根据应用来查看引脚的特性

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

      感谢您的反馈。

       客户正在 100Base-FX 光纤接口中使用 DP83640。  

       100BT 和10BT IEEE 标准的规范是否也适用于 100Base-FX?

       如果 DP83640中没有这些引脚的规格、我们是否可以引用其他 phy?

    谢谢

    此致、

    Edward

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

     

       您会给您建议吗?

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    对100Base-FX 来说,还有一个标准规范文档:ANSI X3.263-1995,我们符合该标准。

    对于任何符合标准的光纤收发器和应用电路(如数据表所示)、客户不会面临任何问题。

    --

    此致、

    Vikram