This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:8kV ESD 问题

Guru**** 2545620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939857/ds90ub954-q1-8kv-esd-issue

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、

我的客户现在使用954并测试 ESD。

执行 ESD 测试+/- 8kV 时 、它们会注入 fakra 连接器。

测试14件、14件中的两件发生故障(芯片损坏)。

SCH 遵循数据表和 EVM。

e2e.ti.com/.../TI-954.pdf

我是否可以问、我们是否有 ESD 保护建议、例如添加 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管?

你有什么建议吗?        建议在954中使用哪种 ESD 保护二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    请查看此应用手册以了解 ESD 注意事项:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jiasho、

    感谢您   的文档。

    如图所示、 我是否可以询问这是否意味着连接到 GND 的所有引脚都可以满足 +/-8000V 范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您参考最新的954数据表、则会指示引脚编号。

    Jiashow