This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C187:用于将数字 RGB 连接到双通道 LVDS 的接口

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C187, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940724/ds90c187-interface-for-digital-rgb-to-dual-ch-lvds

器件型号:DS90C187
主题中讨论的其他器件: TFP401

应用:工业 HMI 监视器

屏幕尺寸:21英寸

我们正在寻找数字 RGB 和双通道 LVDS 之间的接口。 DS90C187是否适合? 或者、您还想推广哪些明星产品?

此处还要求 HDMI 2.0至 RGB (数字)和 VGA 至 RGB (数字)之间的接口。 有建议吗? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您能否确认此显示屏所需的 PCLK 速率? DS90C187是一种常见选项、但我们也提供了不同型号的器件、可根据需要支持更高的 PCLK 速率。  

    对于 HDMI (DVI)到 RGB、我们有 TFP401、但对于 VGA 到 RGB、我们没有解决方案。  

    此致、

    Casey