This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:推荐用于4端口和2端口 USB 集线器

Guru**** 2948430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940593/tusb4041i-recommendation-for-4ports-and-2-ports-usb-hub

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TUSB4020BI

尊敬的 TI:

这里我们需要一个4端口和2端口 USB2.0集线器、我们发现 TUSB4041I 和 TUSB4020BI 适用于此应用、但封装似乎太大。  

TUSB4041I:7*7mm

TUSB4020BI:10*10mm

您有更好的建议吗?

BTW、 TUSB4041I 和 TUSB2046x 之间有何区别?  TUSB2046x 仅支持12Mb/s (USB1.0不支持 USB 2.0)?

非常感谢。
 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB4041I 和 TUSB4020BI 是4端口和2端口 USB 2.0 HS 集线器。 遗憾的是、我们没有其他适用于这两个集线器的封装。  

     TUSB4041I 和 TUSB4020BI 是 USB2.0高速(HS)集线器、支持高达480Mbps 的数据速率。 2046B 是 USB 全速(FS)集线器、支持高达12Mbps 的数据速率。

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。