This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:D-引脚上是否可以连接 USB DP 信号

Guru**** 2899610 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940664/ts3usb221a-could-usb-dp-signal-connect-on-d--pin

器件型号:TS3USB221A

您好、先生:

   如下图 所示、为方便布局,

我们在"D-"引脚上连接 USB DP 信号、在"D+"引脚上连接 USB DM 信号、

这对于 USB 信号传输是否正常?

有什么影响?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只要输入和输出如原理图中所示进行交换、就可以了。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    TS3USB221A 引脚不需要极性即可被保护。 极性可以如上所述进行交换。