This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:在 TUSB546&TUSB564设计之间使用更长的电缆

Guru**** 2912790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940487/tusb544-using-a-longer-cable-between-tusb546-tusb564-design

器件型号:TUSB544
主题中讨论的其他器件:TUSB564

您好!

我们使用 TUSB546/TUSB564开发了 USB-C 拉电流和灌电流端。

如果我们想使用更长的电缆、我们可以在拉电流和灌电流设计之间使用 TUSB544 (如转接驱动器盒)吗?

使用超过5米的电缆时可能会遇到问题。  

因此、我认为这会更好。 示例用法;3 (或5)米电缆+ TUSB544 + 3 (或5)米电缆。 可能吗?

谢谢。

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    是的、您需要将 TUSB544用于此有源电缆/转接盒设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Malik。

    此致。

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    没问题、您可能希望查看我们的 TUSB544EVM、因为它在范围上与您提到的应用非常相似。