This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988移动电源参考设计

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938857/tps65988-tps65988-power-bank-reference-design

器件型号:TPS65988

大家好,我正在研究基于 TPS65988的移动电源设置,我已经研究了所有设计。  适用于 此应用的 TPS65988的参考设计是 TIDA-01515。 很遗憾,我无法在您的网站上获得与参考设计相关的任何信息。 设计中是否存在故障? 请帮助我,因为我已承诺为客户提供设计实施,现在我没有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TIDA-01515是一种纸质设计、我们从未验证过这种设计。 此参考设计的下一个修订正在进行中、一旦准备就绪、将在线发布。  

    如果您需要任何帮助、可以共享您的设计以供审核。  

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在接下来的几天内可能,那么修订后的设计的预期日期是什么,我可以等待。

    其次,TPS65988的所有参考设计均基于 GUI 固件,是否可以在不使用 GUI 和 I2C 的情况下设计双角色系统。 我的客户只想使用电子硬件而不是任何类型的软件。 如果您共享与它相关的一些详细信息。 这将帮助我达成一项伟大的交易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计发布将需要更多时间。  

    TPS65988 需要针对移动电源应用进行 GUI 配置和固件补丁。  TIDA-01515限制、例如它无法接受电源角色交换、您必须考虑添加 MCU 来克服这些限制。 如果您可以分享产品规格、以便我能为您提供更准确的响应、那将是一个不错的选择。  

    谢谢
    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须设计一个移动电源,它可以在单个 Type C 端口提供100W 的灌电流/拉电流,在简单的 USB A 端口提供5V 2A 充电。 LED、按钮操作等其他规格与 TIDA-01515相同。 我还想使用类似的电池电量计,但限制是整个系统不应该有任何软件开发。 如果您可以从您的侧面向我推荐任何特定 IC 或任何可帮助我构建系统的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我需要知道是否可以预配置 TPS65988,使其像 TIDA-01515一样工作。 因此,我不必亲自配置每个单元。 希望尽快收到您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yousaf,  

    如前所述、我们无法提供具有定制配置的器件。 SPI 闪存是 PD 控制器保持器件配置和固件补丁的必备器件。  

    谢谢
    普拉吉斯