This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:未使用时如何处理 GPIO1

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940710/tps65988-how-to-handle-gpio1-when-unused

器件型号:TPS65988

大家好、

如数据表所述、 未使用 GPIO 时为浮点引脚。 但是、对于 GPIO1、当未使用时、建议将接地引脚与1个 Mohms 电阻器搭配使用。

为什么 GPIO1是特殊的? GPIO1在未使用时是否可以悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循有关 GPIO1的数据表建议、GPIO1在未使用时通过1 Mohm 电阻器将该引脚接地。