This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:我可以将此器件用于我的定制应用吗?

Guru**** 2926820 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940480/am26c32-can-i-use-this-part-for-my-custom-application

器件型号:AM26C32

我有一个定制应用、其中两个器件按照如下所示进行通信。我需要轻触 RS422的所有三个差分信号并将该数据发送到 FPGA。

它是一种数据记录器。

我设计了以下电路来完成上述应用。注意:由于机密性问题、我无法共享整个原理图。

下面列出了一些疑问。

(1)是否可以为此应用选择 AM26C32器件? 如果不是、请建议合适的器件型号。

(2)您能否验证我在上述电路中提供的端接? 如果不适合、请为此建议合适的终端网络。

(3)如果120欧姆的继电器端接正常、则足以放置0603部件或我需要更大的导通电阻(焊接标准 RS422)。

(4)布局中 IN1+/-或类似走线的差分阻抗是多少? 100欧姆还是120欧姆?