This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:在负载点无法获得3A 电流

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940254/tusb320-cant-get-3a-at-load-site

器件型号:TUSB320

您好!

我们将 TUSB320器件用于 Type-C 5V/3A 解决方案。 我们将 TUSB320用作 DFP。 但我们无法在每个负载上获得5V/3A。 当我们将负载更改为手机时,负载电流会有所不同。 我们都需要设置 DFP 解决方案,所以这是为什么会发生的。 如果您快速而有效地回复、将会非常有帮助。 我经常注意到我们需要不同的人,你们都要有不同的人,然后得出结论。 我们等了2-3天,但没有收到任何反馈,因为我们迫切需要,请确认它。

谢谢、

Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    对于 Type-C DFP 端口、只能通告提供的功率级别并提供高达该功率级别的电流。 UFP 端口负责消耗所需功能所需的电流量。 TUSB320应仅通过 ID 引脚/功能控制 Vbus 电源开关使能引脚、而不会影响提供的负载电流。 请参阅 Type-C 规范中的以下引用(2.3.4 USB Type-C VBUS 电流检测和使用):

    1.5A 或3.0A 时的 USB Type-C 电流主要用于充电
    应用。 灌电流可将其电流消耗变化至通告的限值。 产品
    为提供总线电源的主机提供1.5A 或3.0A 的 USB Type-C 电流
    连接到器件。 主机需要假设器件将持续地进行绘制
    提供的限制。

    简而言之、当通告3A 电流时、并非所有 Type-C 负载都将消耗~3A 电流。 为了确保 TUSB320、您应该测量三个方面:

    • VDD 大于3.5V
    • 当存在 Rd 时、CC 电压介于~1.31V - 2.04V (VRD-3.0)之间(表4-36灌电流 CC 引脚上的电压(多拉电流广播))。
    • 当 Rd 被提交到 CC (建立有效连接)时、ID 被置为低电平。  

    希望这可以清除问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您 Malik、

    你们的人很难解决我的问题。

    Shivani