This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:当数据速率从 USB3变为 USB2时,DIR 引脚从高电平变为低电平,如何解决?

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939935/tusb321-the-dir-pin-changes-from-high-to-low-when-data-rate-changes-from-usb3-to-usb2-how-to-solve-it

器件型号:TUSB321

你(们)好  

我们遇到一个问题、即我们的电缆不会更改连接到 TUSB321的端(CC1和 CC2保持相同)。 但是、当数据速率 从 USB3变为 USB2时、我们会看到 DIR 引脚状态发生变化(从高电平变为低电平或从低电平变为高电平)、这会导致开关在错误的位置切换。  

请问您如何解决?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否会检查我的客户在上面发布的原理图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 DFP 还是 UFP? 从端口引脚看、它似乎是 UFP。 但您提到了电流模式引脚上的 DFP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的产品是器件、因此它是 UFP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CC1为高电平时、DIR 为高电平。 当 CC2为高电平时、DIR 为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Zhou
    您谈论的是有问题的情况吗? 连接 USB2.0时会出现这种情况

    一般情况看起来是这样的
    当 CC1为高电平时、DIR 为低电平。 当 CC2为高电平时、DIR 为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Zhou
    添加了 CC1非常容易连接到 USB2.0

    CC2不太容易连接到 USB2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的数据速率更改将导致 DIR 更改。 如何更改数据速率? 更换电缆侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我认为当它无法连接到 USB3.0时、它将连接到 USB2.0

    这是因为 DIR 引脚状态发生了变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 只是改变 USB3多路复用器的通道、TX1/RX1或 TX2/RX2都应该正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论 CC1或 CC2如何、DIR 都必须处于正确的状态、否则速度将降低到 USB2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以给您发送电子邮件、以便我们可以通过电子邮件进行交谈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件:Allen_Lee@yuan.com.tw