This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:使用 TPS65994a 进行 USB 反向供电

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940457/tpd6s300-usb-back-powering-with-tps65994a

器件型号:TPD6S300

对于在仅供源模式下使用 TPS65994A + TPD6S300的配置:

我们不希望在系统断电且有人连接到 USB-C 端口时将电压反馈到系统中。

我们认为、如果我们将 TPD6S300的 RPD_G1 / RPD_G2引脚接地(不需要无电电池电阻器)、这足以防止电压被驱动回系统。 是这样吗?

我们是否有关于如何防止电压通过 TPS65994a (如 LDO 3V3和 LDO 1V5)反馈的其他指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请通过 JIRA 发布此问题吗?

    谢谢、

    哈里