This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83822H MDI 终端

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937036/dp83822h-dp83822h-mdi-terminating

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:DP83825

你(们)好

在 EVM 原理图上、端接连接到3.3V、并连接到中心抽头。 在这种连接中、电流是如何拉至抽头的。

2.为什么此服务使用 CML if? 如果我对、大多数以太网铜缆器件都使用 LVDS 接口。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsahi、

    DP83822是一款电流模式线路驱动器、需要外部端接和偏置网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1、为什么在这个 PHY 中使用 CML、以及为什么封装中不包含端接?  

    2.将终端连接到 GND 时使用的 I/O 标准是什么(在大多数设计中都是如此)

    3.我正尝试弄清楚流经管工的电流。 假设 CML 驱动器使用10mA 电流源。 电流是否由 CT 和 CML 终端的 Vdd 等效提供?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsahi、

    CML 是该器件设计的性质。 如果您对其他不需要终端的电压模式线路驱动器 PHY 感兴趣、请参阅我们产品系列中的其他 PHY。

    您能否分享一个示例、说明大多数采用终端的设计的含义?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不是 ASIC 设计人员、但我看到 LVDS 用于 MDI。

    可能我感到困惑、因为这是我第一次看到连接到 VDD 的外部 MDI 终端。  

    它是在其他 PHY 器件上内部完成的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsahi、

    没错。 我们有一些器件在内部终止、例如 DP83825和 DP83826。 您可以在他们的数据表中阅读有关它的更多信息。

    谢谢、

    Cecilia