This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TCA6408A:关于 TCA6408A 的示例代码

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, ADS8688, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939929/compiler-tca6408a-regarding-sample-code-of-tca6408a

器件型号:TCA6408A
主题中讨论的其他器件: ADS8688TCA9555

工具/软件:TI C/C++编译器

HII、  

我使用 的是 TCA6408A 芯片,您能不能提供 用于 验证电流的任何示例代码。 我们要验证 ADS8688中的电流,我们使用 Opto copulers 并   通过配置寄存器启用 TCA6408A

此致、

Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    "您能否提供 任何用于 验证当前代码的示例代码。"

    我们没有任何类型的示例代码"验证当前"应用程序。

    我能做的最好的事情就是找到一些基于 C 语言的代码、将 TCA6408A 配置为输出。 这可能对您有用吗?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii Bobby。

    感谢您的回复。

    可以请分享 C 语言代码,这对我很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mondi、

    下面是使用 TCA9555的示例、该示例应与之类似:

    谢谢、

    -Bobby