This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550新项目设计问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940304/tcan4550-q1-tcan4550-question-for-new-project-design

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

您好专家、

TCAN4550-Q1正在对客户进行评估。 现在他们对该器件有几个问题、您能帮我们解决吗? 谢谢。

1、对于绝对最大额定值、例如最大电源电压= 42V。 此数据是否有任何时间限制?

2.在数据表第5页(第6.6章)。 有一个当前数据。 电源电压是多少?

3.对于数据表第6页(第6.6章)、当 Vio=5V 时、它会显示 IVIO 数据。 我们能否在 Vio =3.3V 时提供该数据?

当我们连接外部晶体时。 频率要求是什么? 它介于20~40MHz 之间吗? 它是否具有 PPM 过热要求?

5.当 INH (15)、WAKE (12)、NWKPQ (2)未使用时,如何处理它?

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    1、对于绝对最大额定值、例如最大电源电压= 42V。 此数据是否有任何时间限制?

    否、我们没有与绝对最大额定值相关的任何时间限制规格。  但是、42V 最大电源电压等额定值的目的是为了耐受瞬态电压、而不是稳态工作电压。

    2.在数据表第5页(第6.6章)。 有一个当前数据。 电源电压是多少?

    电源特性表指定了电源电压范围内的最大 ISUP 电流。  收集并汇总了以下电压的数据、以使这些规格为5.5V、12V、24V 和30V。

    3.对于数据表第6页(第6.6章)、当 Vio=5V 时、它会显示 IVIO 数据。 我们能否在 Vio =3.3V 时提供该数据?

    确定特定测试条件集的数据表限值时需要考虑许多因素。  我认为我们目前无法提供特定的数据表限制或3.3V 情况、但我可以查看为此参数收集的数据、并提供一些更具体的值、仅供参考。  我想这就是你要问的问题、如果是、请告诉我。  但是、如果需要对3.3V 数据进行官方数据表更新、这是一个更重要的请求、需要在同意提供该更新之前从产品线中进行一些考虑。

    当我们连接外部晶体时。 频率要求是什么? 它介于20~40MHz 之间吗? 它是否具有 PPM 过热要求?

    时钟要求与 ISO CAN 标准要求更加相关。 为了保持标准的位定时和通信波特率、CAN 时钟频率通常为20Mhz、40MHz 或80MHz、这使得标准速率在整个行业内都能得到支持。  但是、TCAN4550旨在支持20Mhz 和40MHz 时钟频率、同时满足数据表中的所有时序规格。  但是、它不能在80MHz 时钟下运行、而支持更高的 CAN FD 数据速率需要该时钟、因此它的特征并未包括速度超过40MHz 的时钟。

    表频率容差也基于+/-0.5%的 CAN 标准、但这也可能与系统相关、因为时钟裕度与总线上其他节点的时钟频率相关。  假设所有注释都在相同的容差范围内、但可能还有其他因素会降低时序容差要求、例如所需的数据速率。  更快的数据速率可能需要更严格的容差规格、因为与每个 CAN FD 数据位周期有多个时钟脉冲(或时间份额)的较慢数据速率相比、每个数据位周期的时钟脉冲更少。 但是、这实际上并不是器件要求、而是系统级要求。

    TCAN4550基于20Mhz 或40MHz 时钟的计时器设置、具有+/-0.5%的频率容差。  但是、除此之外、TCAN4550还适用于任何其他时钟频率、唯一的理解是这些计时器值必须根据实际使用的频率进行缩放。  

    最后、应该注意的是、由于需要整数个时间量或每个位周期的时钟周期、大多数 CAN 应用中并不能容忍所有时钟频率。  例如、20Mhz 时钟频率下的1Mbps 比特率将为您提供每位周期20个时间份额。  如果您使用32.768Mhz 晶振、 然后每位时间有32.768个时间份额、这不是一个整数值、这将导致一个具有32或33个时间份额的位周期、这将导致传输到总线上其他节点的消息出现相位错误 使用标准值。

    45%至55%的占空比也是数据表电气特性中的规格。

    此外、数据表还指定了60欧姆的最大晶体 ESR、以证明内部皮尔斯振荡器可以在应用中正确建立振荡。  但是、大多数其他规格取决于晶振和系统对什么是合适的和什么不合适的要求。

    5.当 INH (15)、WAKE (12)、NWKPQ (2)未使用时,如何处理它?

    当不使用 INH 时、它可以保持悬空(数据表的第8.3.5节)。

    当不使用 WAKE 引脚时、可将其直接接至 Vsup 或 GND。  (数据表的第8.3.6节)。

    当 nWKRQ 引脚未使用时、它可以保持悬空、因为它是一个输出引脚。  通常、任何未使用的输出引脚都可以保持悬空、但未使用的输入引脚绝不应悬空、需要直接或通过限流电阻器将其连接至高电平或低电平。

    如果您有任何其他问题、以及您的期望或问题3是什么、请告诉我、我将相应跟进。

    此致、

    Jonathan