This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:TPD4S012DRY 的 f 电压反向待机

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940472/tpd4s012-reverse-stand-of-f-voltage-of-the-tpd4s012dry

器件型号:TPD4S012

你(们)好   

什么是        TPD4S012DRY 的反向关断电压和钳位电压?  由于击穿电压为6-9V      ,如果发生 ESD 事件,电压将在引脚上显示。 如果  它等于钳位电压、那么它  将不仅仅 钳位它  在 ESD 事件期间如何保护我的引脚。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    对于 TPD4S012、反向关断电压和钳位电压将根据您使用的引脚而变化。

    D+、D-和 ID 引脚

    • 反向关断电压:5.5V

    VBUS 引脚

    • 反向关断电压:15V

    有关钳位电压、请参阅下图:(D+、D-、ID 顶部;VBUS 底部)

    如您所见、D+、D-和 ID 的钳位电压约为16V、VBUS 的钳位电压约为19V

    钳位电压定义了发生 ESD 事件时系统将接收的电压、因此在设计系统时、您需要确保系统能够承受器件钳位的电压电平。 您可以在此处了解有关钳位电压的更多信息: e2e.ti.com/.../esd-fundamentals-part-3-clamping-voltage

    此致、
    Matt Smith