This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:它是否与 MIPI 接口时钟同步使用?

Guru**** 2837740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939835/sn65dsi83-does-it-use-in-sync-with-the-mipi-interface-clock

器件型号:SN65DSI83

设计

如果未使用外部参考时钟、
也就是说、如果 REFCLK@H2引脚被外部电阻器拉至 GND、
它是否与 MIPI 接口时钟(DACN@J5Pin / DACP@H5Pin)同步使用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    无论是否使用 REFCLK、都将使用 DSI 时钟。 REFCLK 仅可选择用于为 PLL 提供源并生成输出 LVDS 时钟。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.
    感谢你的答复。
    我有疑问。
    问题1.
    DSI 时钟是否意味着 DAC (DACN@J5pin / DACP@H5pin)?
    问题2.
    LVDS 时钟是否意味着 A_CLK (A_CLKN@F9 A_CLKP@F8)?
    问题3.
    如果未使用外部参考时钟、
    DAC (DACN@J5Pin / DACP@H5Pin)和 A_CLK (A_CLKN@F9 A_CLKP@F8是否同步?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    1.是的

    2.是的

    如果未使用外部 REF CLK、则在内部使用 DSI CLK 来生成 LVDS CLK。  有关详细信息、请参阅数据表的第7.3.1节

    此致、

    I.K.