This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122和 TPD2E007的替代产品

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122, ESDS302, TPD2E1B06, TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940388/replacements-of-esd122-and-tpd2e007

主题中讨论的其他器件:ESD122ESDS302TPD2E1B06TPD2E007

您好!  

我正在寻找封装大于 ESD122DMXR 和 TPD2E007DCKR 的替代产品。

这些器件太小、无法大规模生产。

ESD122DMXR 用于 USB 和 LVDS。

TPD2E007DCKR 用于 RS485。

我找不到采用大型封装(SOT-23)的合适替代产品。

有人可以推荐它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sy、

    我们确实有采用引线式封装的 ESD 解决方案

    仅为记录目的、您始终可以在 TI.com 产品选择页面上按封装进行筛选、如图像中所示。

    此外 、这里还有一个指向所有采用 SOT-23封装的 ESD 解决方案的链接

    要替换 ESD122、我建议查看以下内容:

    • ESDS302 (2通道、单向、Vrwm 3.6V)。 我们还提供4通道风味
    • TPD2E1B06双向、但用于 USB 接口的5.5V Vrwm

    TPD2E007实际上已经具有 SOT 封装选项、因此如果您只需要 SOT 封装选项、则无需搜索替代选项!

    如对此有任何疑问、请告知我。 如果我已经回答了您的问题、请按绿色按钮告知我。

    最好

    Dimitri