This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:终端/上拉和下拉电阻器

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940237/thvd1550-termination-pull-up-and-pull-down-resistor

器件型号:THVD1550

您好!

我的客户想知道是否需要端接电阻器或上拉/下拉电阻器。 电缆长度要求低于3cm。

EVM 原理图使用端接 电阻器、但支持100m 电缆长度。

www.tij.co.jp/.../tidrsw7.pdf

如果3cm 以下的电缆需要端接或上拉/下拉电阻器、您能给我建议吗? 如果需要、您能告诉我电阻值吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunsuke-San、

    应用端接以最大限度地减少反射、从而有助于实现信号完整性。 另一方面、信号质量受到多个因素的影响、例如数据速率、电缆 质量等  在系统中检查信号质量后、您可以决定是否需要填充端接。

    此致、

    Hao