This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:USB 3.0极性反转

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940444/tusb1042i-usb-3-0-polarity-inversion

器件型号:TUSB1042I
主题中讨论的其他器件:TUSB1064

尊敬的 TI 团队:

我最近询问 了有关 TUSB1064 USB 和 DP 转接驱动器极性反转的问题。

但是、在使用独立的 TUSB1042 USB 3.0转接驱动器时、是否允许交换上行 TX 和 RX 通道的极性?

这意味着、p 和 n 信号能否在转接驱动器之前和之后自由交换?

非常感谢!

此致、

Daniels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 USB3、可在转接驱动器之前和之后自由交换 p 和 n 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniels、您好!

    是的、TUSB1042支持器件两侧的极性反转(无 DP 交替模式)。